This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:TUSB319 外露焊盘连接

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616735/tusb319-q1-tusb319-exposed-pad-connenction

器件型号: TUSB319-Q1

您好:

 

我们在设计中使用 TUSB319 器件、但是数据表中未提及散热焊盘应连接到什么位置。

能否请有人确认它应该接地、保持悬空(或其他东西)?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我建议将焊盘接地。 但是、对于它是应接地还是悬空没有硬性要求。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回复 Ryan — 只是一个快速跟进. 数据表规定中心焊盘中的过孔直径为 0.3mm。 稍微减小这个值是否有任何问题? 我们的制造合作伙伴希望在顶部焊盘中使用更大的孔环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您能指出一下在数据表中可以看到什么吗? 不能说我可以在我这边找到它。

    我建议遵循我们 HS 布局设计指南第 4.8 节中的 VIA 设计说明: https://www.ti.com/lit/an/slla414a/slla414a.pdf?ts = 1771970676875&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTUSB212

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我查看的是 TUSB319 数据表的第 19 页、焊盘图案数据。 请参阅随附的屏幕截图。

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    减小过孔尺寸会略微增加对地的阻抗。 如果这对客户来说还可以、那么我对此没有任何问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan