This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:最大数据转换速度

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619826/tusb9261demo-maximum-data-conversion-speed

器件型号: TUSB9261DEMO
主题: TUSB9261 中讨论了其他器件

您好、

我最近在我的 PC 上运行了一个简单的测试、TUSB9261DEMO 连接到 SDD、SSD 能够以 520 MB/秒的速度写入数据

当我在 PC 上运行命令提示符以通过 TUSB9261 测试速度时、提示符显示“Disc Sequential 64 Write 151.20 MB/s “。

TUSB9261 可以将 USB 数据转换为 SATA 的速度有多快?

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有办法提高转换速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    这是否与 USB2 或 USB3 应用一起使用? 即使用 USB3 电缆的 USB 电缆。

    这是通过 SATA 驱动器还是 SSD 实现的? 通常、SATA 往往具有较低的速度。

    当我在 PC 上运行 cmd 提示符以通过 TUSB9261 测试速度时、提示符显示“Disc Sequential 64 Write 151.20 MB/s “。

    这是否会测试 PC 是否通过 TUSB9261DEMO 写入 SSD?

    据我所知、除了使用的电缆和 SATA 驱动器产品之外、没有办法控制/提高 TUSB9261 的速度。

    此外、此数据是以 MB 还是以 MB 为单位? 如果是 Mbps、则数据多于 Mbps。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan