This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042 USB3 集线器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620499/tusb8042a-tusb8042-usb3-hub

器件型号: TUSB8042A

有关启用 SMBus 模式、当 TUSB8042A 处于 SMBus 模式时 USB3 集线器无法工作的一个问题。如何解决该问题? image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William:

      在 SMBus 模式下、需要清除寄存器 F8h 中的激活位、才能退出编程模式并启动集线器模式。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我想强制主机发送 Tset Packet pattern 以进行 USB 2.0 眼图测量。此集线器上的任何设置更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 2 眼图测试的集线器无需更改。

    什么操作系统?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此文档。

    e2e.ti.com/.../6471.usb2_5F00_test_5F00_mode-linux.pdf

    好极了

    Brian