This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:选择合适的器件

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB211A, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618301/tusb1002a-selecting-the-right-part

器件型号: TUSB1002A
Thread 中讨论的其他器件: TUSB211A、 TUSB216

您好:

我有 AMD Ryzen COM Express 卡和 USB 3.2 Gen 2 或 10 Gbps 应用程序的新应用程序。 这是不是合适的器件 — TUSB1002AIRGET? 我需要选择转接驱动器。 对于同一连接器中的第 2.0 代、我使用 USB211QRWBRQ1

是否使用模式 F?  

USB 3.0 和 2.0 连接到 USB A 连接器、而不是 C 接口、因此对于电源开关、我使用的是 TPS2066DR

谢谢、

Divakar

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divakar:

    对于 Type-A 端口的 USB3.0 10Gbps 应用、是的、我推荐 TUSB1002A。 对于双通道运行、将 MODE 设置为 F 应该可行、是的。 数据表的第 7.2 节提供了双通道运行的典型应用。

    对于 USB 2.0、如果需要、我推荐使用 TUSB211A 或 TUSB216。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我将讲解一下。 我会将 TI TUSB211QRWBRQ1 用于 USB 2.0、因为它包含在我们的库中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divakar:

    我懂了。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我认为布线长度与您的建议类似。 我会知道我们何时完成布局、因此我遵循您的原理图、将 CH1 EQ 设置为 3 (0 F)、将 CH2 设置为 EQ 1 (0 0)。 I 将 CFG1 和 2 设置为 F。将直流升压上拉至 3.3V。 将 MODE 设置为 F、并上拉 EN。 我是否需要在 EN 引脚上添加一个电容、以便在上电时创建复位?  1K 时、所有设置上拉或下拉。 这是一个好的开端吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divakar:

    CH1 EQ 更改为 3 (0 F)、CH2 更改为 EQ 1 (0 0)。

    如果这些通道中的这些 RX 丢失与这些 EQ 设置匹配、则没关系。

    I 将 CFG1 和 2 设置为 F。将直流升压上拉至 3.3V。 将 MODE 设置为 F 并上拉 EN。

    这会将 TUSB1002A 设置为双通道运行、VOD 为 1200mVpp、这对我来说似乎没问题。

    我是否需要在 EN 引脚上添加一个 CAP 才能在上电时创建复位?

    这不是必需的。 EN 引脚也已具有内部 PU。

    所有设置均 以 1K 进行上拉或下拉。

    我想说的是、根据控制引脚设置、确保遵循建议的电阻值:

    如果仅使用 0、F 或 1、则可以使用 1K PD 或 PU。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。