This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:TUSB321AI || DFP 模式无法正常工作

Guru**** 2923320 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB321, HD3SS3212, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610848/tusb321ai-tusb321ai-dfp-mode-not-working

器件型号: TUSB321AI
Thread 中讨论的其他器件: TUSB321HD3SS3212HD3SS3220

尊敬的 TI 支持部门:

我们开发了一个定制电路板、对于充电部分、我们使用 TUSB321AIRWBR 器件。

器件型号为 TUSB321AIRWBR。 我们的应用使用连接到手机的定制电路板、这种情况下需要在移动设备和定制电路板之间同时进行充电和数据通信。

我们已将 IC 配置为 DFP 模式、但问题仍然存在。 供您参考。

问题:-当我将手机连接到定制板时,手机未被检测到,即使启用了手机充电的负载开关,手机也不充电。  

请建议问题所在位置。

image.png

 

谢谢。此致、

Jai Kishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享一次捕获中的 CC1、CC2、ID 和 VBUS 波形? 我想看看事件的顺序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我捕获并附加了 CC1、CC2、ID 引脚和 VBUS 的波形。

    通道 1。 黄线:Vbus

    通道 2。 天空蓝线: — ID PIN

    通道 3。 Magent Line: — CC1.

    通道 4。 蓝线:CC2

    以下附件 1: — 当电话未连接到定制板时。

    以下附件 1: — 当电话连接到定制板时。

    以下附件 2: — 我们捕获以下事件时电话从自定义板被取走。  

    以下附件 3: — 当电话从定制板连接时,我们捕获了以下事件。  

    VBUS 没有变为高电平。

    谢谢。此致、

    Jai Kishan

    +91 773779900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的澄清。

    在我们的定制板中、负载开关未启用、这就是 VBUS 没有变为高电平的原因。 我们现在更新了控制器固件、在手机插入定制电路板后 VBUS 将启用。

    现在我们有两个问号:

    1. 当我们将手机连接到定制电路板时,手机会显示消息“检查您的充电器连接“。

    2、电话与定制 PCB 之间的电话数据连接未建立。  

    请您澄清一下这些要点。

    此致、

    Jai Kishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“681776" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610848/tusb321ai-tusb321ai-dfp-mode-not-working/6211382

    1. 当我们将手机连接到定制电路板时,手机会显示消息“检查您的充电器连接“。

    [/报价]

    我不确定具体原因是什么。 您可以尝试如图所示更换电缆吗? 否则、可能是功率广播导致的。 目前、PCB 在 Vbus 上广播 5V 500mA。 这可能比手机预期的充电速度慢得多、这可能会导致触发此图像。

    [quote userid=“681776" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610848/tusb321ai-tusb321ai-dfp-mode-not-working/6211382 电话和定制 PCB 之间未建立电话数据连接。  [/报价]

    您的意思是根本没有连接吗? USB2 和 USB3 连接均未枚举?

    如果没有枚举、请探测多路复用器的输入和输出、以查看信号是否正确传播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    1. 我们更换了电缆,但仍存在同样的问题。 我们之前已设置默认电流;现在、我们将电流设置为 1.5A 并分享结果。

    2.   TUSB321AI IC 的电源 断开时、USB 3.0 连接会进行枚举。 但是、当为 TUSB321AI 通电时、USB 端口不会枚举、设备仅显示 “正在充电“并显示消息“Check your charger connection“。  充电和 USB 端口枚举功能不能同时工作。

    3  我想确认该 IC 是否支持 同时数据传输和充电。
    如果是、请帮助我们了解  在我们的设置中为什么会发生此问题。
    如果它不支持此功能、请 推荐 适合我们应用的替代 IC。

    我们的应用: — 我们的应用要求是   USB 端口 应该 枚举、我们应该能够 在需要时使用负载开关启用或禁用手机充电、并且我们不需要快速充电支持、我们需要简单的 (900mA 5V @ USB3.0)

    我希望这清楚地说明了我们的要求和我们正努力实现的目标。

    谢谢。此致、

    Jai Kishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    3  我想确认此 IC 是否支持 同步数据传输和充电。
    如果是、请帮助我们了解  在我们的设置中为什么会发生此问题。
    如果它不支持此功能、请 推荐 适合我们应用的替代 IC。

    HD3SS3220 可能更易于使用、该器件将 TUSB321 和 HD3SS3212 整合到单个封装中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我无法上传完整原理图 PDF、因此附上原理图的屏幕截图。

    我们遵循以下几点:

    1) 在 TUSB321 断电的情况下、您是否可以测试 USB Type-C 电缆的两个方向?

    Jai Kishan 我们测试了两个正确的方向。

    2) 为 TUSB321 供电并探测 DIR 引脚。 查看 DIR 在正常和翻转方向上的状态。

     电缆正常翻转时、Jai Kishan DIR PIN 正确为高电平和低电平。

    3) 使用导通性测试仪检查多路复用器是否正确布线。 如果 SEL = 0、则公共信号应连接到端口 A。如果 SEL = 1、则公共信号应路由至端口 B  

      当 SEL=0 端口 A 到端口 B 的路由我们使用万用表进行了测试、并且 SEL=1、然后端口 A 到端口 C 的路由正确时、Jai Kishan 多路复用器正常工作。

    4) 确保 TUSB321 的 DIR 极性与 HD3SS3212 的所需布线相匹配

    Jai Kishan 极性也匹配。

    HD3SS3220 可能更易于使用、该器件将 TUSB321 和 HD3SS3212 整合到单个封装中。

    Jai Kishan Thnaks 谢谢您的建议、在第二次修订中、我们 将定义使用 HD3SS3220 单个 IC、但现在我们需要运行现有的定制 PCB 板。 如果未运行、我们将不会继续使用 HD3SS3220 IC

    IC 工作不正常,这是否有可能访问我们办公室的技术来解决这个问题?

    我们的应用框图:-

    谢谢。此致、

    Jai Kishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最好从远程调试开始。  

    您能否探测 CTX 连接并查看 USB 主机/器件是否正在输出 LFPS 波形? 这看起来应该类似于时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请找到以下 LFPS 波形:

    请提出合适的解决方案、帮助我们成功启动电路板。

    谢谢。此致、

    Jai Kishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果发送 LFPS 波形、则 MUX 和 TUSB321 正常运行。 我们看到数据正在从主机传输到连接器。 主机端的 USB 固件是否可能出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    主机端没有固件上传、我们只需连接手机即可。

    如前所述、当 TUSB321 未应用 VCC 时、会枚举移动端口;否则不会枚举移动端口。 因此、我们首先从 TUSB321 上移除电源、然后在施加 VCC 的同时捕获波形。 在这种情况下、电话未被枚举。

    我想再次总结以下问题:

    1. 当 TUSB321 使用 VCC 时、移动端口不会枚举、只给手机充电。

    2. 如果未对 TUSB321 应用 VCC、手机不会充电、但会枚举移动端口。

    充电和端口枚举不能同时工作。

    谢谢。此致、

    Jai Kishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“681776" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610848/tusb321ai-tusb321ai-dfp-mode-not-working/6223107
    • 当 TUSB321 使用 VCC 时、移动端口不会枚举、只给手机充电。

    • 如果未对 TUSB321 应用 VCC、手机不会充电、但会枚举移动端口。

    [/报价]

    共享的 LFPS 波形是当 VCC 未提供给 TUSB321 时的情况?

    请在 TUSB321 通电的情况下测试所有内容。 您能分享 TUSB321 通电时 USB 输出的样子吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“681776" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610848/tusb321ai-tusb321ai-dfp-mode-not-working/6219679

    2) 为 TUSB321 供电并探测 DIR 引脚。 查看 DIR 在正常和翻转方向上的状态。

     电缆正常翻转时、Jai Kishan DIR PIN 正确为高电平和低电平。

    3) 使用导通性测试仪检查多路复用器是否正确布线。 如果 SEL = 0、则公共信号应连接到端口 A。如果 SEL = 1、则公共信号应路由至端口 B  

      当 SEL=0 端口 A 到端口 B 的路由我们使用万用表进行了测试、并且 SEL=1、然后端口 A 到端口 C 的路由正确时、Jai Kishan 多路复用器正常工作。

    4) 确保 TUSB321 的 DIR 极性与 HD3SS3212 的所需布线相匹配

     极性也匹配。

    [/报价]

    如果所有通道布线均正确、且连续性测试证明信号布线正确。 多路复用器设置正确。 这就是我询问 LFPS 波形的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    请建议我们现在应该怎么做?

    谢谢  

    Jai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TUSB321 启用的情况下获取 LFPS 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我已经通知您、我们已启用 TUSB321 指定 DFP 模式 、但端口没有枚举、这就是我无法捕获的原因 LFPS 波形 。 无法远程调试该问题。 如果可能、安排由的访问 技术工程师 将有助于更有效地解决该问题。

    请查看原理图、并告知我们配置中是否存在任何可能导致 IC 无法正常工作的错误。 如果所有配置都正确、它应该按预期工作、对吧?

    我们请您尽早提供解决方案、因为我们的项目目前因此问题而受阻。 如果此 IC 不适用于我们的应用、请告知我们、以便我们可以继续并寻找替代的 IC。

    请回答我的所有要点。

    谢谢。此致、

    Jai Kishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jai:

    不幸的是、我们可能无法安排物理会议来调试此问题。 如果需要、我们可以在线设置会议进行讨论。

    我想检查一点、发现您说过当 TUSB321 被禁用时、您可以看到 USB 3.0 连接。 您的意思是,您可以看到手机正在充电和连接,或者只是一个没有充电的 USB3.0 连接?

    如果可能、我想在 TUSB321AI 被禁用时监控与之前相同的线路 (CC 线路、ID、VBUS)、看看两者之间有何差异。  

    当 TUSB321AI 被禁用时、它应该进入一种称为“电池电量耗尽“模式的状态。 在无法为 IC 供电的情况下、这将导致 TUSB321AI 配置为 UFP。 如果您看到 USB3 连接但未充电、这或许可以解释。

    启用 CC 控制器后、您是否能看到 USB2.0 连接正常? 或者根本无法建立任何联系?

    是否可以显示 ID 引脚的布线位置? 我看到 PIN 有一个网络名称、但没有它所在的位置。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我们可能无法安排物理会议来调试此问题。 如果需要、我们可以在线设置会议进行讨论。

    Jai Kishan :-联机会议也将有助于调试。 请尽快安排。

    我想检查一点、发现您说过当 TUSB321 被禁用时、您可以看到 USB 3.0 连接。 您的意思是,您可以看到手机正在充电和连接,或者只是一个没有充电的 USB3.0 连接?

    Jai Kishan :-右侧仅显示 USB3.0 连接,不充电。

    如果可能、我想在 TUSB321AI 被禁用时监控与之前相同的线路 (CC 线路、ID、VBUS)、看看两者之间有何差异。  

    当 TUSB321AI 被禁用时、它应该进入一种称为“电池电量耗尽“模式的状态。 在无法为 IC 供电的情况下、这将导致 TUSB321AI 配置为 UFP。 如果您看到 USB3 连接但未充电、这或许可以解释。

    启用 CC 控制器后、您是否能看到 USB2.0 连接正常? 或者根本无法建立任何联系?

    Jai Kishan :- 当我启用 TUSB321 时,我看不到 USB 连接只显示充电连接。

    是否可以显示 ID 引脚的布线位置? 我看到 PIN 有一个网络名称、但没有它所在的位置。

    Jai Kishan :- ID 引脚被路由到下面给出的 MCU 映像

       

    谢谢  

    Jai Kishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jai:

    [引用 userid=“681776" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610848/tusb321ai-tusb321ai-dfp-mode-not-working/6229525 ]: — 联机会议也有助于调试。 请尽快安排。

    达拉斯时间上午 9 点 (UTC –6) 星期五是否正常工作? 您是否有 FAE 可以联系以帮助组织会议? 如果没有、请发送电子邮件至 Randy Lawson (r-lawson@ti.com)、并附上此 E2E 的链接、以便他可以参考这与之相关的内容。

    [引述 userid=“681776" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610848/tusb321ai-tusb321ai-dfp-mode-not-working/6229525

    我想检查一点、发现您说过当 TUSB321 被禁用时、您可以看到 USB 3.0 连接。 您的意思是,您可以看到手机正在充电和连接,或者只是一个没有充电的 USB3.0 连接?

     :-右侧仅显示 USB3.0 连接,不充电。

    [/报价]

    这是在 Type-C 电缆的两个方向上、还是仅在一个方向上? 如果没有 CC 控制器、USB3.0 连接通常仅在一个方向上工作、或仅在 USB2.0 中工作。 如果它是双向工作的、这会使我认为 USB 3.0 信号的布线或多路复用器的布线可能存在问题。 请帮助确认 USB3.0 信号是在没有 CC 控制器或仅在一个方向上工作。

    无充电表示手机正在配置为 UFP、或者未施加 VBUS、这是合理的。

    启用 TUSB321 时、我无法看到 USB 连接仅显示充电连接。

    我想测试这样是否正常、如果您通过将 OEN 引脚拉至高电平来禁用 HD3SS3212、您是否能够看到两个方向的 USB3.0 或 USB2.0 连接? 我想看看多路复用器是否对连接产生任何影响。

    至少、无论是否有 CC 控制器、如果将 VBUS 施加到端口、您应该都能看到 USB2.0 连接。 如果您甚至看不到 USB2.0 连接、这会向我表明错误可能是系统中的其他位置。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Kitto、

    达拉斯时间上午 9 点 (UTC –6) 星期三是否可行如果是、我会发送电子邮件至 Randy Lawson (r-lawson@ti.com) 并附上链接?

    这是在 Type-C 电缆的两个方向上、还是仅在一个方向上? 如果没有 CC 控制器、USB3.0 连接通常仅在一个方向上工作、或仅在 USB2.0 中工作。 如果它是双向工作的、这会使我认为 USB 3.0 信号的布线或多路复用器的布线可能存在问题。 请帮助确认 USB3.0 信号是在没有 CC 控制器或仅在一个方向上工作。

    Jai Kishan 说: — TUSB321 上未通电时、USB3.0 双向运行。 我们已使用 MCU 读取 ID 引脚、此时 ID 引脚为低电平、充电使能、负载开关打开、电源接通 Vbus。 但手机不充电。

    我想测试这样是否正常、如果您通过将 OEN 引脚拉至高电平来禁用 HD3SS3212、您是否能够看到两个方向的 USB3.0 或 USB2.0 连接? 我想看看多路复用器是否对连接产生任何影响。

    Jai Kishan 说:我们拉上了 OEN 引脚、仍然 USB3.0 连接是双向的。

    谢谢。此致、

    Jai Kishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jai:

    达拉斯 Time 星期三的工作时间为上午 9 点、是的。

    我们今天是 OOO 在美国度假,我将跟进你的其他点明天。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jai:

    Jai Kishan 说: — 当 TUSB321 上未通电时、USB3.0 双向运行。 我们已使用 MCU 读取 ID 引脚、此时 ID 引脚为低电平、充电使能、负载开关打开、电源接通 Vbus。 但电话不充电。

    这可能是因为连接的手机配置为 DFP、而不是 UFP。 这是因为 TUSB321 在电池无电模式下工作、在这种模式下、TUSB321 未通电时、CC 引脚下拉至 GND、使用检测 UFP 所需的 Rd 值。 这将导致建立数据连接、但手机不会充电、因为它会因其配置方式而尝试供电。

    我觉得奇怪的是,USB3.0 仍然在两个方向上工作。 如果 TUSB321 没有通过 DIR 引脚发送任何信号、则 HD3SS3212 不应翻转。 您能否确认 DIR 引脚没有变化? 我希望它会不断地被拉高或拉低、而不是根据方向翻转。

    如果 DIR 引脚未翻转、则 HD3SS3212 的 SEL 引脚应卡在一个方向上、这意味着 Type-C 连接只能在一个方向上工作。 即使禁用 TUSB321、它也能双向工作、这让我认为从 Type-C 连接器到多路复用器的 USB-3 信号路由存在问题。

    我们已经上拉了 OEN 引脚、仍然以双向 USB3.0 连接。

    这应该是不可能的、连接应该在一个方向上工作或者根本不工作。 是否可以检查 USB-3 信号通道周围的布局、并确保这些通道从连接器正确路由到多路复用器?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我与 Randy 交谈过、他说他还没有看到电子邮件。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan Kitto,

    让我们在今天的会议中讨论所有要点。

    谢谢。此致、

    Jai Kishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已加入会议、正在等待您...

    谢谢。此致、

    Jai Kishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jai:

    查看我的电子邮件、我从未收到过您或 Randy 的任何会议邀请。 我真的很抱歉,我没有得到任何迹象表明会议已经设置.

    如果可以、我现在就可以使用了、否则请在下次会议设置时直接向我发送电子邮件 、网址是 r-kitto@ti.com。 真的很抱歉。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。