This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:光纤连接器

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627559/dp83869hm-fiber-connector

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

你(们)好  

我使用与 DP83869HM 连接的 AFBR-59E5APZ 光纤连接器。  使用端接 100E(差分对)、TD+和 TD- 的 RD+和 RD-直接连接到 DP83869HM 第 14 和第 15 引脚。  

问题是:第 14 和第 15 针是否需要端接?  

HW 引脚搭接配置是什么。 由于我使用 DP83869HM 以及铜缆 (1G)  

请提供支持。  

谢谢、  

Visweswara。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visweswara:

    下面是 DP83869 和光纤收发器之间的连接图。 我看到该收发器集成了交流耦合电容器、因此您无需从外部添加这些电容器:

    引脚 14/15 上不需要任何端接。 共模电压将由 PHY 设置。

    什么是 HW 引脚搭接配置。 由于我使用 DP83869HM 和铜缆 (1G) [/报价]

    您使用的介质转换器模式(铜缆转光纤)是否正确? 在这种情况下、您应该使用以下 strap 配置:

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、  

    我将仅使用光纤连接器、 RJ45 连接器将被取消安装。  我需要一个仅适用于光纤的配置。 支持最小到最大速度。  

    相应的电阻值、以便为光纤组装/为 RJ45 选项取消组装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visweswara:

    那么、您希望基于电阻器组装的 RGMII 转铜缆或 RGMII 转光纤选项正确吗? 在这种情况下、保留一个下拉 JTAG_TDO/GPIO_1 以进行铜缆模式的选项。 RGMII 转 1000Base-X 是 1G 光纤模式:

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、  

    我需要在单个布局上同时显示 RGMII 转铜缆和 RGMII 转光纤两个选项。 我将使用光纤或铜缆。  

    建议我使用 Strap 配置。 请   

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visweswara:

    下面表 7-12 的红圈显示了 Strap 配置。

    对于光纤模式、您需要在 JTAG_TDO/GPIO_1 上具有上拉电阻、并且可以取消填充此上拉电阻以使用铜缆。 由于两级自举在内部被拉至低电平、PHY 默认情况下会将这些设置为模式“0":“:

    您不需要在 RX_D3 或 RX_D2 上进行搭接、但需要在 JTAG_TDO/GPIO_1 上产生 2.49k Ω 的上拉电阻。

    此致、

    Shane