This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14140-Q1:UCC14140-Q1

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC14140-Q1, UCC14141EVM-068, UCC34141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627896/ucc14140-q1-ucc14140-q1

器件型号: UCC14140-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC14141EVM-068、 UCC34141

我希望使用 UCC14140-Q1 芯片为驱动 SiCFET 的栅极驱动器提供大约+12/–4V 电压。 FET 形成一个高压隔离电路、为需要高压保护功能的噪声敏感型放大器馈电。 我一直在查看 UCC14141EVM-068、而输出电压轨似乎有很大的噪声。 对于可供栅极驱动器使用的“更平滑“输出、您有何建议? 我最初想到的是使用 LDO 进一步调节输出。 对于任一电源轨、电流额定值不需要高于 100mA。