This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:它是否支持 CAN-FD 模式期间的选择性唤醒?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627834/tcan1145-q1-can-it-support-selective-wake-up-during-can-fd-mode

器件型号: TCAN1145-Q1

您好的团队、

我的客户在 OBC 中使用 TCAN1145。

Q1:其客户要求 CAN TCAN1145 支持 CAN-FD 模式期间的选择性唤醒。  

客户现在可以在 CAN 模式下实现选择性唤醒、并在 CAN-FD 模式下失败。

问题 2:我们是否有 P2P 器件可以在 CAN-FD 模式下进行选择性唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的、TCAN1145 仅支持通过传统 CAN 进行选择性唤醒、而不支持 CAN-FD 进行选择性唤醒。  

    2.目前我们没有支持 CAN-FD 数据速率软件的收发器。 这是因为仲裁通常采用传统 CAN 速度、以确保总线上所有其他收发器具有最大的兼容性。  

    您能否通过电子邮件进行跟进、以便我将此申请提交给我们的系统团队?

    此致、

    Ethan