This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:3.3V 和放大器;5V 混合应用

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520, THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628228/thvd1520-3-3v-5v-mix-application

器件型号: THVD1520
主题中讨论的其他器件: THVD1420

您好团队:

 

客户希望再次确认以下电路是否能够应用于 THVD1520。  

3.3V 用于 MCU F28377 辅助电源。

5V 用于 RS485 辅助电源

根据我们的理解、在 D 和/RE 引脚处的 RS485 内部连接了一个 5V 的上拉电阻器 5MOhm。 当 MCU 提供 3.3V 电平时是否存在问题?   

image.png

 

此致

Brian

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、唯一的问题是 R 输出可能超出 MCU 电压额定值。 大约为 4.7V。  

    其他 D、DE、/RE 引脚不会有问题。  

    但是、我会推荐一个更简单的解决方案。 考虑切换到 THVD1420。 该收发器可在 VCC 上由 3.3V 或 5V 供电。 如果它提供 3.3V 电压、则 R 引脚将不再是问题。  

    此致、

    Ethan