This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:对于 RGMII 转 SGMII 转换应用、两个 PHY MDI 端口是否可以背对背连接?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628241/dp83tg720s-q1-does-two-phy-mdi-port-can-connect-back-to-back-for-rgmii--to-sgmii-translate-application

器件型号: DP83TG720S-Q1
主题: DP83869 中讨论的其他器件

您好、  

我想使用两个 DP83TG720S-Q1、在一个板上进行 RGMII 至 SGMII 转换、可以吗?

谢谢

Gavin

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    我们尚未验证 DP83TG720 是否可用于此目的。 请考虑 DP83869 器件、该器件具有您正在寻找的 SGMII-RGMII 桥接功能。  

    此致、

    Charles