This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT101:SN65LVDT101 咨询

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629374/sn65lvdt101-sn65lvdt101-consultation

器件型号: SN65LVDT101

尊敬的 TI 专家:

我们目前正在工程中使用 SN65LVDS101D 将 LVDS 信号转换为 LVPECL 信号。 在我们的应用过程中、我们对输入信号频率范围有一些疑问、希望寻求您的指导。

您能否告知此器件是否有任何最低输入频率要求?
如果输入信号频率相对较低(例如,低于几 MHz 甚至接近直流)、器件是否仍能正常运行并保持良好的输出信号质量?

非常感谢您的支持和帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此器件没有最低频率要求。 它将在直流稳压器下工作。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我还有一个问题想请您帮忙解释。 关于 LVPECL 输出端接、在文档 SCAA056 中、直流耦合使用 50Ω 终端连接到 VCC−2V、而交流耦合使用 50Ω 终端连接到 VCC−1.3V。为什么直流耦合和交流耦合的端接电路不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    由于交流耦合电容器会阻断信号的直流分量、因此需要更高的端接电压来进行补偿。  

    此致、

    马特