This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:LMH0303 无视频

Guru**** 2995240 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625607/lmh0303-no-video-from-lmh0303

器件型号: LMH0302
主题中讨论的其他器件: LMH0303

尊敬的 TI:

我有一个设计,我使用 GS12190 作为 HD-SDI 电缆驱动器,是完美的工作.

我替换为 LMH0302 以获得更好的交换。 这是电路  

 

我没有得到电路的输出。 将 Slew Rate 设置为低电平。 RESET 开路、不会通过 SPI 设置寄存器。

我是否需要通过 SPI 进行设置? 如果是、我是否可以不通过硬件更改进行寄存器设置?

我还尝试在 C67 和 SDOn 线路上的 GND 之间添加 75R。

您能在这方面有所帮助吗?

 

谢谢  

Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我无法在此处上传电路图像。 请在链接中找到图像  

    https://drive.google.com/file/d/1ovP2vPVNGvwXF6XsJhSInZEQERSbdWjk/view?usp=drivesdk

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、  

    您是否同时尝试了 3G 和 SD 信号作为输入并且没有输出?
    作为完整性检查、您是否可以测量 VCC 引脚、RREF 和使能引脚上的电压?
    此外、您能否确保 RST、SCL、SDA 引脚悬空?

    最后、是否在多个电路板上观察到该问题、以及您是否曾尝试重新焊接器件?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我们仅在 HD 模式下进行了测试。
    VCC 和使能引脚具有 3.3V 电压
    RRef 为 750R、此引脚的电压为 2.15V
    RST、SCL 和 SDA 呈悬空状态

    /RSTO 为低电平;/FAULT 为低电平

    我们 有两块电路板、行为方式相同。

    此致
    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、  

    我刚 意识到您的器件是 LMH0303。 如果是这种情况、您能否在可能的情况下读取所有寄存器值?
    此外、是否将 SD/HD 引脚拉至低电平以接收 HD 输入信号?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、J、抱歉、混淆了。SD/HDN 被拉至低电平。

    否、我们无法读取当前设置中的寄存器。

    是否有必要配置一些寄存器来获取输出?

    PS:我/你可以编辑主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、  

    我明白了。 看起来所有电压都正常、因此读取寄存器将有助于我们了解 IC 内部发生了什么。  

    我编辑了 LMH0303 主题。  

    如果无法读取寄存器、我们可以寻求其他方法来查看 IC 中发生的情况、但这可能需要更长的时间来进行调试。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    请告诉我该过程。 同时、我将找到一种通读 I2C 的方法。

    我们可以通过电子邮件进行调试吗?

    此致、

    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、  

    我们可以将其保留在此处、以提高团队可见性。 我注意到 SDI 输入有去耦电容器。 我们通常不对 SDI 输入使用去耦电容器。 您能否看到短接电容器是否会使信号穿过?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我们使用的电容与使用  GS12190 的旧电路相同。   在具有去耦电容器的设计之前、我们也提到了 AN-1972。  但是、我们 去掉了盖子、做了短接、但没有改善。

    此致
    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、  

    感谢您的确认。 由于 IC 引脚未从外部被拉高、因此可能会引发一些 I2C 操作。 是否可以上拉这些引脚以查看是否有任何问题/?

    您还可以探测输入引脚以查看是否有输入信号进入 IC?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    已尝试上拉 I2C 线路、但无输出。

    是的、输入信号将进入 IC。

    此致、

    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、  

    在这种情况下、您能否将该板发运给我们以便我们看看?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我们可以纠正这个问题。 器件或连接没有问题。

    我们在 IC 的输出端发现了一些干焊点。 我们清除了它、输出开始到来。

    很抱歉遇到问题、感谢您的支持。

    此致  

    Uday