This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043N-Q1:AEC-Q100 等级确认

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043N-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629639/tcan1043n-q1-aec-q100-grade-confirmation

器件型号: TCAN1043N-Q1

尊敬的 TI 专家:

 

能否帮助确认 TCAN1043N-Q1 系列的 AEC-Q100 等级?

是 0 级还是 1 级?

谢谢你。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    是、请参阅数据表的第 1 页、确认符合 AEC Q100 标准以及 0 级的–40 至 150°C 额定建议温度范围。谢谢。

    此致、

    Michael。