This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:在同一 OSPI 控制器上使用 OSPI 和 QSPI

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629572/am2434-using-ospi-and-qspi-on-the-same-ospi-controller

器件型号: AM2434

出于性能和空间原因、我们希望将 AM2434 (ALV) SoC 上的 OSPI 控制器用于 OSPI 和 QSPI、分别具有两个单独的#CS(即 8-8-8 和 4-4 或 1-1-4)。

我想知道是否有人有此方面的经验、或者是否可以将我们提供 以前曾尝试过此方法的文档或应用手册?

那么、计数不对称的布线的物理长度匹配情况如何?

对于每个不同的#CS 访问、总线拓扑将不同。 这怎么会是可靠的呢?

此致、Frank