This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001 - CLKOUT6 和 CLK 引脚之间的布线长度

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626228/xio2001-xio2001---trace-length-between-clkout6-and-clk-pin

部件号: XIO2001

您好、我正在尝试了解我应为将 CLKOUT6 连接到 CLK 引脚的时钟反馈布线定义的正确长度。

在我的设计中、我使用了 XIO2001。 CLKOUT0 信号路由到具有 8 个时钟输出的时钟缓冲器。

然后将这 8 个时钟连接到连接器、该连接器连接到连接到 8 个不同插槽的背板。

在这种情况下、反馈迹线的布线应长度是多少?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我将在内部进行检查、并尽快回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、感谢您的帮助。 是否有任何关于该问题的更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    对于该应用、反馈布线传播延迟 应 比时钟缓冲器的延迟长。 长度应根据此进行布线、具体取决于系统。

    此致、

    GREG