This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:API 环境建议

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629303/ds560df810-api-environment-recommendation

部件号: DS560DF810

您好的团队、

是否有运行 API 的建议环境?
例如、是否可以使用 Arduino 作为 I²C master 并从 VBA 配置它?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    环境基本上是开放的。  在我们的 EVM 上、我们使用板载 FTDI 处理 USB 转 I2C、并在 Windows 计算机上运行 API。

    API 对操作系统没有很强的依赖性。  通常、客户需要为 I2C 通信提供系统特定功能或 API 调用。  我认为这是关键的环境要求。

    如果我们可以进一步澄清、请告知我们。

    谢谢、

    Drew