This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:MII 和 MDI 的最大布线长度

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629419/dp83867ir-max-trace-length-of-the-mii-and-the-mdi

器件型号: DP83867IR

尊敬的支持团队

过去、我们优先将 PHY 放置在尽可能靠近 MAC (MCU 或 FPGA) 的位置、以尽可能缩短 MII 接口上的布线长度。 此设计策略基于以下假设:单端(在我们的情况下为 3.3V DDR(双倍数据速率)MII 信号)比差分 MDI 信号对更容易受到信号完整性问题的影响。  

现在、我们已经阅读了 Lysny Woodahl 的应用报告“以太网 PHY PCB 设计布局检查清单“、该报告提出的建议相反: 以太网 PHY PCB 设计布局检查清单

image.png
image.png

我的问题:        PHY 和磁性元件之间的 MDI(介质相关接口)布线的 2 英寸最大布线长度要求背后的原理是什么?      鉴于以下情况、这种限制似乎特别严格:

  1.   磁性元件另一侧的电缆最 长可达 100 米

  2. 1:1 变压器比意味着磁性元件不会从根本上改变信号特性

与磁性元件后的电缆相比、是什么使前置磁性元件接口如此重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reto:

    MDI 布线相对于 MII 布线保持较短的原因是 MDI 上的电缆连接较长、并且链路伙伴的 MDI 布线会产生变量。

    • MII 线路是一种闭合系统 、设计人员通常在其中控制布线长度、连接器等。 对于 xMII 线、6“是我们看到的布线长度方面的工作原理。  
    • 另一方面、MDI 将通过您的电路板引线、最长 100m 的电缆、并通过链路伙伴的电路板引线。 保持 MDI 布线较短 (<2in) 可以为电缆或链路伙伴侧可能连接的任何器件提供裕度。  
    与磁性元件后电缆相比、什么使磁性元件前接口如此重要?

    2in 要求是 PHY 和 RJ-45 连接器之间的整个 MDI 布线(前置和后置磁性元件)、或者如果您的磁性元件集成到 RJ-45 中、则是从 PHY 到磁性元件(前置磁性元件)。 保持 MDI 布线较短的思路是为可能连接到 RJ-45 的任何设备提供裕度。 较短的布线不易产生噪声耦合、并且产生的插入损耗也较小。

    此致、

    Shane