This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:[AM62P]支持通过 i2c 对 Apple 认证芯片进行布线

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624247/am62p-am62p-support-on-wiring-up-apple-authentication-chip-over-i2c

部件号: AM62P

尊敬的 TI 团队:

我们正在尝试通过 i2c 线路将 Apple 认证协处理器芯片连接到 AM62P Sitara EVK。 在查看文档时、我们知道用户扩展槽 (J4) 可用于此目的、并且可以根据我们的要求使用以下引脚。

引脚编号 网络名称
1. VCC3V3_EXP
3. EXP_I2C2_SDA
5. EXP_I2C2_SCL
6. DGND

我们尝试连接 i2c 线路、执行 i2cdetect 操作时、它未按检测到的方式列出。 这里有什么我们遗漏的吗?

我们甚至尝试了插入以下引脚输出以使用 i2c-0、这也 具有相同的行为。

引脚编号 网络名称
1. VCC3V3_EXP
27 EXP_I2C0_SDA
28 EXP_I2C0_SCL
6. DGND

我选择的任何引脚是否有问题? 请务必告诉我们是否需要执行任何特殊操作才能使 i2c 连接在此设置中正常工作。

提前感谢、
Mohammed Shakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    请共享您的 Linux 器件树文件更新以及 Linux 引导日志、包括您尝试用于测试 I2C 外设或与其交互的所有命令。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的迅速回复。
    我们正在设置中使用预构建的“tisdk-default-image"。“。 我们尚未设置 TI 编译版本。
    请查看所要求的详细信息。

    日志
    - 未连接 i2c :am62p_no_i2c_bootup.log
    e2e.ti.com/.../am62p_5F00_no_5F00_i2c_5F00_bootup.log
    - I2C 2 连接芯片 : am62p_i2c2_boot.log
    e2e.ti.com/.../am62p_5F00_i2c2_5F00_boot.log
    - I2C 0 上连接的 I2C 芯片 :am62p_i2c0_boot.log
    e2e.ti.com/.../am62p_5F00_i2c0_5F00_boot.log

    命令

    通过 i2c-2 连接时、

    i2cdetect -a 2


    通过 i2c-0 连接时、
    i2cdetect -a 0


    此致、
    Mohammed Shakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是由于 VCC3V3_EXP 默认不提供 3.3V 电压、运行以下命令时使用 i2c-0 启动。
    gpioset -z -c gpiochip3 5=1“"</s>“