This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:输出波形噪声

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625361/max3232e-q1-output-waveform-noise

器件型号: MAX3232E-Q1

您好团队、  

Usig MAX3232EIPWR 作为 UART 线路和 RS232C 组件之间的接口 IC。  

在 DOUT 线路和 Rin 线路上观察到锯齿状图波形。  

请建议正确的解决方案来解决该问题。  

我无法在此处上传波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    目前、E2E 出现了无法上传文件的问题。 这应该很快得到解决。 如果问题持续时间更长、我们可以通过电子邮件进行通信。  

    但是、您对问题的描述是一种常见的描述。 这通常与 VCC 电源和电荷泵电容器没有正确调节有关。  

    请仔细检查您是否选择了正确的电容器 VCC 电源电压 (3.3V 或 5V)。 请参阅数据表中的图 6-1 以了解正确的值和位置。

    您是否也测量了 VCC 输入? 它是稳定的还是 VCC 上存在锯齿图?

    如果 RS –232 总线上有保护二极管、您能否分享准确的型号或链接到数据表?

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 VCC 为 3.3V、C1、C2、C3、C4 值为 0.1uF。 不过、我们仍然面临锯齿噪声问题。

    请建议合适的解决方案来解决此问题。 在 VCC 或 DIN 中,ROUT 线路没有任何锯齿噪声问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasu

    这被视为此器件的正常行为。 锯齿波形来自电荷泵调节。 V+将调节至 5.5V 左右、并会出现一些纹波、这正是您看到的结果。 V-也将执行相同的操作、但为–5.5V。

    您可以尝试修改电荷泵电容器来改变纹波。 将 V+/V-电容器更改为较大的值将导致较小的纹波、但 V/V-值更低。 我认为、如果将 C1/C2 电容器更改为较小的值、您可能会看到更多纹波。  

    我个人认为波形不会带来真正的问题、对于 RS232 信号来说是可以接受的。

    - Bobby