This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LBC172:输出差分电平

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629392/sn75lbc172-output-differential-level

器件型号: SN75LBC172

尊敬的技术支持团队:

您能否告知 SN75LBC172DWR 的运行情况?

在我们的实际工作环境中、我们观察到由 5V 电源驱动的差分输出信号导致差分电压小于 3V  

了解这种行为是数据表中所述 LinBiCMOS 技术造成的、该技术在故意调整输出电压以满足 RS‑485 标准要求的同时降低功耗、这是否正确?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    器件的差分输出取决于差分引脚的负载。

    如果差分引脚上有 100 欧姆电阻器、则会得到不同于 1M Ω 电阻器或 54 欧姆电阻器的 VoD。

    - Bobby