This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C554A:关于 TL16C554AIPN 的总线访问

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627506/tl16c554a-regarding-bus-access-of-tl16c554aipn

器件型号: TL16C554A

您好的团队、

我的客户目前正在考虑采用 TL16C554AIPN。 我们有几个关于总线访问的问题;但是、由于详细信息包括客户特定的电路设计信息、我们更愿意通过私人消息来分享这些信息。

合适的负责人是否可以向我们发送朋友请求、以便我们通过私人消息提供详细信息?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    有人可以检查这个问题吗?
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    有人可以检查这个问题吗?
    客户方面的发展也在不断进步、而且紧迫性也在不断提高、因此如果有人可以回顾一下、我们将不胜感激。
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    很抱歉,我已经离开办公室一个星期了。 您可以通过 duynguyen@ti.com 给我发送一条消息

    - Bobby