This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011AQ-Q1:提出具有较低 VIH 的器件建议

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011AQ-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629217/ds90lv011aq-q1-device-recommendation-with-lower-vih

器件型号: DS90LV011AQ-Q1

尊敬的团队:

DS90LV011AQ-Q1 的 2V (min) VIH 对于客户的系统来说有点高。 他们想知道是否有任何较低的 VIH 器件?

image.png

 

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    遗憾的是、我们没有任何 Q1 适合这些条件。 它们始终可以使用电平转换器来驱动适当的逻辑电平。  

    此致、

    马特