This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD200A:SN65MLVD200AD 适用于 1‑表 LVDS 多点应用

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628940/sn65mlvd200a-sn65mlvd200ad-suitability-for-1-meter-lvds-multipoint-application

器件型号: SN65MLVD200A

您好团队

我们计划使用 SN65MLVD200AD LVDS 多点(多‑Ω 压降)线路驱动器和接收器 并希望您确认以下技术要点:

  1. 适用于超过 1 米的多点 LVDS
    SN65MLVD200AD 能否可靠地驱动 A 多点 LVDS 总线 而且是一个近似值 1‑米电缆长度
  2. 远程端的 LVDS 信号边沿速率
    请提供有关的信息 预期输出边沿速率(上升/下降时间) 在上观察到的来自 SN65MLVD200AD 的 LVDS 信号的传播延迟 1‑米多点网络的远端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    我们的 LVDS 专家 Matt 今天已经下班了、但他会尽快给您答复。 感谢您的耐心。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:  

    MLVDS 可支持长达 30m 的电缆。 边沿速率将取决于电缆寄生效应和总线终端。 如果使用具有 100 欧姆差分阻抗的适当电缆、并且在每端使用 100 欧姆电阻器正确端接、则波形应类似于数据表中列出的规格。 但是、如果要进行仿真、则可以使用此处的 IBIS 模型: https://www.ti.com/lit/zip/sllc184 

    此致、

    马特