This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:SMBus 时钟速度

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626484/tusb8043a-smbus-clock-speed

器件型号: TUSB8043A
主题中讨论的其他器件: TUSB8043

您好、

我找到了以下主题:(1) TUSB8042A:SMBus 接口上的最大时钟速度是多少? -接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛 

关于 TUSB4043A、是否应该将 SMBus 时钟速度设置为 400kHz?

如果 I2C 仅在高达 400kHz 的频率下进行测试、那么了解不能保证以更高的时钟速度运行 SMBus 是否正确?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Nishie:

       不保证以高于 400kHz 的频率运行 SMBus。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    感谢您的支持。

    我了解 SMBus 的总线速度如下、正确吗?

    100kHz:运行正常

    400kHz:正常运行(适用于 400kHz 或更低频率)

    401kHz <=:不保证运行

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的评论是正确的。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    抱歉。 我有一个后续问题。

    我找到了以下线程、它说“在 SMBus 模式下、您只能读取供应商 ID(SMBUSZ 为低电平)、CLK 频率为 100kHz。“

    : TUSB8043:TUSB8043 I2C 时序图 

    您的答案是“400kHz 工作频率可以“、但哪一个实际上是正确的?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB8043 可支持标准 I2C 模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz)。

    此致

    Brian