This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9846:TJ(结温)

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629236/tca9846-tj-junction-temperature

器件型号: TCA9846

尊敬的技术支持团队:

TCA9846 数据表显示环境温度 为–40℃ 至 125℃。

是否具有 Tj(结温)?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    尚未收集热数据。 请在 5 月初与团队核对。

    此致、
    Katy