This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:设计查询

Guru**** 2915100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628419/txs0102-design-query

器件型号: TXS0102
主题中讨论的其他器件: TXB0102

尊敬的团队:

请解决以下问题。

我原本计划在设计中使用 TXB0 系列电平转换器。

TXB0102 是一款用于推挽总线的自动方向电平转换器。 但是、通常不建议用于包含以下内容的控制信号:
•上拉或下拉电阻器
•较长的布线
•慢速信号边沿

当前设计在信号路径中包括拉电阻器和隔离器、因此在这种情况下、通常首选 TXS0102 或简单的缓冲器。

您能否确认我是否可以继续使用 TXB 系列电平转换器、或者是否可以根据此要求选择 TXS 系列

此致、
Abhishek

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    请参阅之前的 E2E 博文回复:  TXB0102:设计查询 

    如果需要其他帮助、请澄清您的具体问题。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    在我的当前设计中、我将 TXB0x 用于 DIO 接口、它具有外部上拉和下拉电阻器。 但我的终端客户给出了上述问题、TXB0 是否可以处理带有上拉和下拉电阻的数字 IO 信号。

    对于本例、他们建议使用 TXS0x 系列。

    您能否请确认我是为我的设计使用 TXS0x 还是 TXB0x。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    如果您的应用需要开漏驱动器或严格的推挽、情况会很糟。 TXS 和 TXB 上使用上拉/下拉电阻的影响相似、在这两种情况下、由于 TXS 内部上拉电阻和 TXB 内部串联电阻、建议使用弱值。 本应用手册 详细介绍了使用各种上拉/下拉电阻值时的操作。  

    此致、

    插孔