This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:带有外部收发器的 VCCOUT 电容器

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CANFD-LIN, TCAN4550, TCAN4550EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629370/tcan4550-vccout-capacitor-with-external-transceiver

器件型号: TCAN4550
主题中讨论的其他部件:、BOOSTXL-CANFD-LIN

您好:

由于 PCB 空间有限(在多通道设计中)、我们想知道 VCCOUT 引脚的最小 10 μ F 电容器要求(即至少为 0603)。

在我们的设计中、TCAN4550 将始终编程为测试模式和 TEST_MODE_CONFIG = 1(外部收发器)。 VCCOUT 不用于外部收发器。 根据计划、VCCOUT 的唯一用法是对 3.3V 逻辑输入使用简单的电阻分压器(例如>10K)(对于额外的 TCAN4550 状态指示、VCCOUT 开/关)。

在这种情况下、是否仍强烈建议在 VCCOUT 引脚上使用至少 10uF 的电容器? 4.7 μ F 16V/25V 0402 也应该正常工作吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 尊敬的:

    在此模式下使用时、来自内部 5V LDO 的大部分电流通常将被内部 CAN 收发器消耗。  不过、该电流仍将在内部使用、但电流波动将不会与驱动显性和隐性位的内部 CAN 收发器产生的波动那么大。  

    我没有任何关于 4.7uF 电容器和外部收发器的单独评估数据明确指出、这在所有运行条件下都是稳定的、但在测试模式下使用外部收发器时、可能需要较小的电容器。  

    我建议您使用  TCAN4550EVM (链接)或 BOOSTXL-CANFD-LIN (链接)、可帮助您在开发过程中评估所需的硬件和软件配置。  这样您就可以使用不同的电容值进行实验。

    此致、

    Jonathan