This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:接收器使能输入

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628524/thvd1424-receiver-enable-input

器件型号: THVD1424

我想使用 RE*引脚作为测试点、因此想使用下拉电阻器使其保持启用状态以实现正常运行、但在调试期间希望能够将 Vcc 连接到测试点以将其驱动为高电平。 合适的下拉电阻范围(我不知道内部上拉电阻器是什么)。 我在规格第 26 页中看到、要点 6 说使用 1K 至 10K 进行上拉和下拉以限制噪声、但不确定这是否适用于我的问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    /RE 引脚有一个非常大的内部上拉电阻。 您可以对两个上拉/下拉电阻器使用相同的 1K 至 10K 欧姆范围、而不会在您的设置中出现问题。  

    此致、

    Ethan