This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:DisplayPort 转 LVDS TFT 芯片选择

Guru**** 2955790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, SN75LVDS83B, DS90UB983-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628192/sn75lvds83b-displayport-to-lvds-tft-chip-selection

器件型号: SN75LVDS83B
主题中讨论的其他器件: DS90UB983-Q1、DS90UB948-Q1

尊敬的先生:

我想将 DisplayPort 信号转换为 LVDS、并将其显示在 10 英寸 1024×600 面板上。
我‑‑1 μ F 芯片或 2 μ F 芯片解决方案。
例如、DisplayPort→RGB888→SN75LVDS83B→Panel。
请帮助推荐合适的解决方案。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪良:

    目前、我们没有用于 DP 到 LVDS 转换的单芯片解决方案。

    您可以考虑将 DS90UB983-Q1(DP 输入串行器)与 DS90UB948-Q1(LVDS 输出解串器)用作双芯片解决方案。

    此致、
    Ikram