This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:IC 上有污渍

Guru**** 2918400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628587/dp83867ir-stains-on-the-ic

器件型号: DP83867IR

在我们注明日期为 2025年7月30日 的订单号 PO25001716 中、我们订购了 2500 件 P/N DP83867IRRGZR。

IC 上有缺陷并有污渍、如所附图片所示。

D/C 2547.

我们需要您尽快替换此数量。

谢谢你

Rafi Mandler

QA 经理

rafi.m@variscite.com

 

1.jpg

2.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafi:

    为了便于我理解、您在这些器件上观察到了什么功能缺陷? 由于 E2E 是一个技术支持论坛、我将从技术调试的角度来解决这个问题。

    此外、贵公司是否有当地的 TI 工程师? 如果您希望发起产品故障分析、他们应该能够提供帮助。 如果没有、我建议 导航至 TI 的 客户故障分析常见问题解答 并提交客户产品故障分析:

    此致、

    Shane