This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:LVDS 连接

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627849/ts3dv642-lvds-connection

部件号: TS3DV642

您好、

由于我在数据表中找不到 LVDS 连接的电路示例、因此我想确认连接方法。  如下图所示、我想连接 2 个由 LVDS 驱动的 LCD、并使用 TS3DV642 在 LVDS 信号和时钟 (27.2MHz) 之间切换。

image.png

1.铁氧体磁珠连接到 Dx±线路有什么问题吗? 100 Ω 端接电阻器连接到 Dx±A 线是否存在任何问题?  Dx±B 线路上没有连接端接电阻器。 (因为 LCD 制造商回复称不需要端接电阻器)

2.我想将 SCL 和 SDA 引脚用于差分时钟线。 需要端接电阻器还是铁氧体磁珠?

3.如果您有任何 LVDS 的应用手册或电路示例,请告诉我。 此外、如果我在设计时需要注意一点、请告诉我。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishie、

    1.从多路复用器的角度来看、 在线路上使用铁氧体磁珠和端接电阻是可以的。 不过、从信号的角度来看、您是否计划持续连接端接电阻器?  

    2.您不需要使用铁氧体磁珠,但如果多路复用器在嘈杂的环境中运行,铁氧体磁珠可能会很有用。

    3.我们 有关于 LVDS 信令中的多路复用器的常见问题解答可能会有所帮助。   

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR-SAN:

    感谢您的支持。

    “不过、从信号的角度来看、您是否计划持续连接端接电阻器? “

    ->将始终连接端接电阻器。 在这种情况下是否会有任何问题?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    100 欧姆应该没问题、但可能拉力过大。  
    客户可以测试并查看是否正常、但我建议至少 1k。

    谢谢、

    NIR