This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:SFP 上的光发射机不工作

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1218, TIDA-00428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628299/lmh1219-optical-tx-over-sfp-not-working

部件号: LMH1219
主题中讨论的其他器件: LMH1218TIDA-00428

尊敬的团队:

使用 lmh1219 和 lmh1218 — 我创建了基于 SFP 的 6G SDI 传输设计、与 TIDA-00428 相同。
我能够使它与接收器件 lmh1218 一起工作。
但无法使它与 lmh1219 一起工作。  
在我们的 lmh1219 设计中,我犯了一个错误,并将 VDD_LDO 连接到 2.5V 我完成了返工,并能够使 VDD_LDO 成为 NC。 我可以通过 I2C 读取所有内部状态。 输入 IN0 在 SDI 输入上成功锁定、
但无法通过 SFP 进行传输。 我使用光学接收器测量工具测量光强度 、但它显示没有过渡。我知道我可以检查状态分辨率。 对于 lmh1219 的输出部分? 奇怪的是我可以根据 VOD_DE 搭接选项测量输出信号。  
正在寻找您的反馈。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    该设计是否旨在通过 SFP 模块传输 SMPTE 信号?
    此外、您能否在引脚上探测 OUT0 信号以查看是否有任何输出?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    是、此设计适用于 SFP 模块上的 SMPTE 信号 — SSFP 模块 —  https://www.embrionix.com/en/product/EB12LC1T-Mx-13D
    我测量 OUT0 信号、它根据 VOD_DE 自举配置显示 Vpeak。

    但我仍然看不到任何信号在光学侧.

    看起来 SFP 有一些问题,但我也尝试了另一个支持 3G-SDI 的 SFP 在这里也同样的结果.

    此致、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikunj:  

    是、我怀疑这可能是 SFP 模块问题、因为存在 OUT0 信号。  
    请告诉我其他 SFP 模块是否工作正常。  

    此致、
    j