This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044A 通过了 Intel 认证作为第三级中心

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB1044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629011/tusb8044a-tusb8044a-passes-intel-certification-as-a-third-level-hub

器件型号: TUSB8044A
主题: TUSB1044A 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 工程师:

 

我们希望使用 TUSB8044A 作为 Thunderbolt 扩展坞上的第三级集线器、连接顺序为 JHL9480->PS5512(10Gbps 集线器)->TUSB1044A(5Gbps 集线器)。 您能否帮助确认此设计是否通过了英特尔认证?

 

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

     您打算通过 USB IF  认证吗? 我不确定是否有特定的 英特尔认证。

    好极了

    Brian