This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:测试模式下的唤醒引脚

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628855/tcan4550-wake-pin-in-test-mode

器件型号: TCAN4550

您好:

有关 TCAN4550 的另一个问题。

数据表中的某些方框图显示了 TCAN4550 方框图内连接到 CAN FD 收发器块的 WAKE 引脚。

在 TEST_MODE_CONFIG = 1 的测试模式下、WAKE 引脚是否仍然正常工作(即,使用外部收发器时)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 尊敬的:

    是的、当 TEST_MODE_CONFIG = 1 时、WAKE 引脚将在测试模式下保持正常工作。  当器件处于睡眠模式时、WAKE 引脚上的电压转换将使器件转换到待机模式。  这称为独立于 CAN 收发器的本地唤醒 (LWU) 事件。

    此致、

    Jonathan