This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HMRGZR:AM2634COLFHAZCZR 定制电路板上的以太网 Ping 故障(RGMII 模式)

Guru**** 2927820 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623790/dp83869hmrgzr-ethernet-ping-failure-on-custom-board-with-am2634colfhazczr-rgmii-mode

器件型号:DP83869HMRGZR
主题中讨论的其他器件: AM2634

您好 团队:

我正在开发一个定制电路板、DP83869HMRGZR 以太网 PHY 通过 RGMII 与 AM2634COLFHAZCZR MCU 连接。 我遇到以太网 ping 失败问题、感谢您的支持、包括原理图审阅。

 硬件详细信息
•MCU   :AM2634COLFHAZCZR
•以太网 PHY:DP83869HMRGZR
•接口模式:RGMII
•板型 :定制印刷电路板
问题说明:以太网链路已接通(LED 指示已确认)、但 ping 失败
Custom_Board-REV02 (1).pdf 
 申请以太网 PHY 团队请查看我们随附的原理图、并帮助我们尽早解决 ping 故障问题。  
我们很乐意提供其他信息、例如示波器捕获、 布局屏幕截图(如果需要)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的以太网 PHY 团队  
    请您仔细回忆一下吗?
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gogula、

    我们有DP83869 故障排除指南应用手册、可帮助缩小此问题的范围。 我建议先执行 MII 环回测试、以此作为验证 RGMII 是否正常工作的起点。

    ping 测试将利用整个信号路径、因此 ping 故障可能是由 MII、MDI、电缆或链路伙伴上的问题引起的。 MII 环回将有助于确认或排除 MII 上的问题、而交换电缆和链路伙伴有助于排除这些变量。 不同链路伙伴或电缆之间是否进行了任何测试?

    就能建立链路了。 您是否还能够读取和写入寄存器? 如果是、执行 ping 测试时、您是否注意到寄存器 0x0015 中的任何值?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    我们仍在寻找  我们之前为我们的定制电路板分享的原理图审阅申请、其中 DP83869HMRGZR 以太网 PHY 连接到 AM2634 MCU。

    我们目前对以太网链路已接通但 ping 无法正常工作的问题持怀疑态度。 我们正在等待您对原理图的反馈意见、以便进一步处理。

    如果有任何更新、请告知我们。 如果您需要我们方面的任何其他详细信息,请告知我们。

    期待您的答复。

    --
    此致、  
    Chinchetti Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chinchetti:

    我看到了原理图审阅申请并将进行查看。

    此致、

    Shane