This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:总线信号的振幅

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406, SN75176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627886/sn75176b-the-amplitude-of-the-bus-line-signal

器件型号: SN75176B
主题中讨论的其他器件: THVD1406、

您好、

客户询问了 RS485 收发器的使用情况。

我们有一些问题、请在下面回答。

Q1:是否可以在持续启用状态下使用 DE 和 RE 信号(DE 信号:上拉、RE 信号:下拉)?

问题 2:每个 RS485 工作信号线 A 和 B 是否都需要上拉/下拉电阻器?

如有必要、您能否提供推荐的电阻值?

问题 3:我们在通信过程中附上了信号波形。 在接收期间、B 上的 RS485 信号电平低于 A。 您能否就任何可能的原因提供建议? 接收期间的 RXD 信号被正确转换、可以进行通信。

RS485 issue.pptx 

客户的电路是半双工的、但 TX/RX 处于活动状态。

我们认为该电路是一个环回电路。

不建议将外部节点连接到此电路、但 TI 的意见如何?

但是、客户的评估表明可以进行通信。

如果该电路可以接受、我认为不需要使用电阻器 (Q2) 进行失效防护偏置。 是这样吗?

Q3 是否会因环回和外部节点的 TX 信号之间的冲突而引起? 如果您有任何见解、请告诉我。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向文档的第 3 页添加了使用和不使用端接电阻器测量的波形。

    电缆长度仅为 70mm、数据速率为 1.92kbps。
    这些条件是恒定的、因此我认为不需要端接电阻器。

    但是、我不明白为什么只有总线信号的 B 通道进行电平转换。

    请您提供 TI 的说明。

    e2e.ti.com/.../RS485-issue1.pptx

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.没有 当 DE 始终处于活动状态时、收发器将始终发送信号、从而防止总线上的其他节点进行任何传输。

    2.此类电阻用于确保总线在所有变送器空闲时具有有效的电压电平。 整个总线只需要两个电阻器。

    3.当两个发送器同时处于活动状态时,信号会出现乱码。

    有些 USB/UART 桥接器可以为 RS RS-485 收发器生成 DE 信号。 但 MCP2200 并不是这些产品之一。  尝试使用 具有自动方向控制功能的收发器、例如 THVD1406。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    我赞同克莱门斯的意见。 DE 在 SN75176B 上始终处于活动状态会在其他收发器尝试通信时导致问题。 确保一次只启用一个驱动器。 这可能会修复您所看到的电平转换。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、Clemens、

    感谢您的支持。
    环回似乎是一项必需功能、因此客户将评估您推荐的 THVD1406。

    此致、
    Hiroshi