This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSWDC155EVM:TSWDC155EVM 信息请求

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSWDC155EVM, ADS9219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628622/tswdc155evm-tswdc155evm-information-request

器件型号: TSWDC155EVM
主题: ADS9219EVM 中讨论的其他器件

联系我们

你好。

感谢您始终提供出色的系统。

我对您的系统和 IC 性能非常满意。

但是、我要留下这个信息是因为缺少一个方面。

我要求提供关于 TSWDC155EVM 的资料、但我尚未收到关于进展情况的答复。

我打算通过调整 TSWDC155EVM + ADS9219EVM 系统、并将一个 TSWDC155EVM 单元与三个 ADS9219EVM 单元连接来构建一个 6 通道高速电流测量系统。

因此、我再次要求提供以下信息:

TSWDC155EVM 原理图

2. FPGA 位文件+ Vivado (VITIS) 文件

3. UI Python 代码文件

根据这些信息、我计划使用当前的 TSWDC155EVM + ADS9219EVM 系统来验证性能、然后将其展开。

谢谢你。

此致、金承权