This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83Q1-EVM:CAN't 使 PLL 锁定。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630159/sn65dsi83q1-evm-can-t-get-the-pll-to-lock

器件型号: SN65DSI83Q1-EVM

我要做的就是将测试图形显示在我们的 LVDS 显示屏上。  我生成了许多 CSR 寄存器文件 — 它们都不会使 PLL 锁定。  我尝试使用 2 倍乘法内部 27MHz REFCLK、然后启用 PLL。  仍然不会锁定。  我永远看不到 LVDS 时钟有任何作用。  是否有某种神奇的 CSR 值集只能让时钟运行?  如果我不能得到一个时钟 — 我看不出还有什么会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    在 EVM 上有 LVDS REFCLK、请探测并检查是否在 DSI83 REFCLK 引脚上接收到了 27MHz 信号。 这将有助于确认不需要任何返工或焊接来将板载 REFCLK 连接到 DSI83。

    要生成 CSR 值、您是否使用 DSI 调谐器工具? 请使用 DSI 调谐器 GUI 生成初始化设置、并确保按照整个数据表的“初始化序列“步骤操作。 此外、请检查是否启用了测试图形模式(GUI 上还有用于启用此功能的复选框)。 器件上设置的显示时序应与显示数据表指定的时序相同。

    如果您使用的是 DSI 调谐器、您还可以在此处分享您的条目屏幕截图、以便我们检查是否需要进行其他更改。


    此致、
    Ikram