This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181 有时无法从启动时正常工作

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624490/tmds181-tmds181-sometimes-doesn-t-work-at-startup

器件型号: TMDS181

您好、

我们面临的问题如下。

-在多个电路板上、TMDS181 有时在低频率启动时无法正常工作。

出现问题时、将出现以下症状:

当输入 HDMI2.0 (UHD @60Hz) 时、输出未正确生成。 不过、HDMI1.4 (FHD @60Hz) 输入正常工作。

-当 HDMI2.0 被输入时、输出时钟变为输入时钟的四倍。 (请参阅随附的图像)

TMDS181 寄存器无法访问。

MC-703_WS_ColdNoSignal-SDVoE_NG (HD2-CP_HD-CLKP).png

则会在重新启动后恢复。

关于 TMDS181、我收到了以下问题。

-是否有类似症状和解决方案的报告?

这是 TMDS181 的原理图。

MC-703_PCB-Mian (C)_sch-TMDS181.png

谢谢、此致、

Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amano-san、  

    分辨率为 4K60 的 TMDS 时钟应提供 594MHz 时钟、因此黄色信号是正常的。 输入白色信号和输出黄色信号是什么? 对于 4K60 输入、白色输入看起来似乎很奇怪。  

    当您输入 HDMI 2.0 分辨率作为输入时、TMDS181 寄存器是否无法访问?

    器件进入该状态时、能否测量 VDD、VCC 和 OE? 如果在多个电路板上发生这种情况、我想知道器件是否没有获得足够的功率。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J、

    因为数据表指定了 最大值  340MHz、 那么在 594MHz 下运行它不会出乎意料吗?

    (4K60 的点时钟是 594MHz、但 TMDS 时钟不应该是<xmt-block1> 148.5MHz</xmt-block>?)</s> 148.5MHz   

    在正常运行条件下、输入和输出 TMDS 时钟应为 148.5MHz 。

    -黄色信号:输出 TMDS 时钟

    白色信号:输入 TMDS 时钟

    在这种情况下、 即使使用 HDMI1.4、也无法访问 TMDS181 寄存器。

    如果我们重现问题、我检查一下 VDD 、VCC 和 OE。

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amano-san、  

    我被弄错了。 您认为 TMDS 时钟通道应在 4K60 中输出 148.5MHz 时钟是正确的。  

    对原理图有几个注释:
    1。HPD_SRC 未连接。 源是否具有 HPD 连接?
    2.请确保 OE 在完全接通电源后出现。 根据电流原理图、我不确定 OE 引脚在电源完全斜升后是否上升。 时间差是多少? 请参阅下面的上电要求图:

    3.我注意到 DDC 缓冲器连接到 SNK 和 SRC 引脚。 DDC 缓冲器是否已连接到发送端和接收端? 此外、对于 DDC 监控功能、必须连接到 DDC_SNK 引脚。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J、

    是的、源端 HPD 连接到 接收端 HPD 和 HPD-SNK。

    2.我检查了加电顺序,这不是问题。  (参见附图,黄色:VCC /蓝色:<xmt-block1>VDD</xmt-block> /红色:OE)</s>VDD

    OE 上有一个尖峰、但低于 0.8V、因此在指定范围内。

    3.否、 DDC 监控仅连接到 DDC-SNK。

    R1218/1219 未组装、因此 DDC-SRC 连接到 GND。

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amano-san、

    该尖峰可能会导致问题、因为它会持续 VCC 一秒钟。 当您将 OE 引脚置为低电平然后置为高电平时、您能否尝试看看问题是否已解决?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J、

    感谢 您的建议。

    然而、重现性非常差。

    目前、我们正在重复重现性测试。

    如果在执行上电序列之前 OE 设为高电平、则会发生相同的症状是否正确?

    如果是、我会在执行上电序列之前检查 OE 是否设置为高电平。

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amano-san、  

    如果在上电前 OE 设为高电平、则可能会发生相同的症状。 您是否可以尝试移除 U1204 并确保 C1217 为 0.1uF、以查看无源 RC 电路是否解决了该问题? TMDS181 具有内部上拉电阻、因此 OE 引脚会通过 RC 电路自然上升到高电平。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J、

    由于问题是在自动测试中重现的、因此我检查了以下内容:

    - VDD、VCC 和 OE 不是问题。

    -OE 设定为低电平、然后设定为高电平、输入信号被移除并重新插入后、问题就恢复了。

    -故意 在上电序列前 OE 设为高电平,发生频率已增加。 (3/378 次)

    -删除了 U1204、并添加了 0.1uF、 发生频率 已降低。  (0/2683 次)

    问题似乎 接近解决、但我仍然不明白根本原因。

    我在移除 U1204 并添加 0.1uF 后检查了上电序列。 (参见附图,黄色:VCC /蓝色:<xmt-block1>VDD</xmt-block> /红色:OE)</s>VDD

    我希望 提出以下问题:

    1. OE 不 符合 td2,但如果 OE 不受控制,这是不相关的吗?

    2. 加电顺序  与 U1204 相同,但内部是否有变化? (OE 与 3.3V 同时上升、1.2V 之前上升。)

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amano-san、

    1.我们建议使用更大的电容器、以确保 OE 引脚的斜坡时间更慢、并满足数据表要求。

    2.器件的数字块可能 由 OE 引脚反向供电、并使器件进入不良状态。 我们从未针对这种情况对器件进行过表征、因此我们无法确定。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J、

    谢谢你的答复,我犯了一个错误。

    上述电路板可能在自动测试过程中已损坏。

    我在移除 U1204 并在不同电路板上添加 0.1uF 后检查了上电序列。 (参见附图,黄色:VCC /蓝色:<xmt-block1>VDD</xmt-block> /红色:OE)</s>VDD

    我会尝试 在不同的电路板上进行自动测试。

    我希望 提出以下问题:

    “是不是啊,是 不是也在逗我?“

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amano-san、  

    OE 引脚为 2.4V 时、您仍然看到显示吗? 数据表确实指定 2.6V 是 OE 引脚 VIH 的最小值。 不过、该值是指微控制器将逻辑驱动为高电平/低电平。 当使用 RC 电路驱动 OE 引脚时、我们预计 OE 引脚可能不会超过 2.6V、但器件仍将正常工作。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J.

    我发现了 以下类似的 问题:

    TMDS181:使用电容器时 OE 引脚的内部阈值 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

    td2  对于 0.1uF 而言过长、因此我想考虑更小的值。

    因此、我想知道如何测量 td2。 (VCC 的 90% 3.3V -> OE 的 90% 2.4V?)

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amano-san、  

    是的、您对以下测量设置的理解是正确的。

    因此、我想知道如何测量 td2。 (VCC 3.3V 的 90%-> OE 2.4V 的 90%?)[/报价]

    此致、
    j