This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:无法建立链路。

Guru**** 2961630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628856/dp83867ir-not-able-to-establish-link

器件型号: DP83867IR

主席先生/女士、

我们来自 LTTS banguluru、为产品开发提供支持。作为我们的一个客户、我们在 RGMII 模式下使用 DSP SC594 处理器与 DP83867 通信。

1G 或 100Mbps 的速度对于我们来说已经足够。

您能否分享任何示例或相同的代码来测试应用程序、以供您参考附加科学片段。

 

ethernet_schematic.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mothilal:

    在原理图中、我看到带有集成磁性元件的 RJ-45 连接器将连接器内部的 PHY 侧中心抽头短路。 这不遵循 DP83867 数据表磁性元件图、特别是注释 A、它将 PHY 侧的中心抽头分开:

    这 可能会影响 DP83867 建立链路的能力、因此我强烈建议更改此设置、以便与数据表示例保持一致。 我在原理图中没有看到其他问题、但建议执行以下操作来帮助调试此链路问题:

    1. 使用我们的DP83867 原理图检查清单仔细检查原理图
    2. 通读我们 的 DP83867 故障排除指南
    3. 尝试交换电缆和链路伙伴、查看是否与此问题存在其他相关性。
    4. 检查 PHY 上的寄存器访问是否正常
    5. 检查时钟源和磁性元件是否在 DP83867 数据表规格范围内。

    我在原理图上还有另一条注释是 1.8V 电压轨是否连接到任何地方。 我看到这里有电容器、但没有连接到电源。 这是否旨在连接 1.8V 电压轨?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    附加完整原理图以供参考。

    ...

    此致

    Mothilal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mothilal:

    此图像看起来与之前在 Word 文档中发送的图像相同(如果我错了,请更正我)。 我主要担心的仍然是短接的中心抽头。

    此致、

    Shane