This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:如何测试主机与 TUSB2E221 之间的 eUSB2 接口电气规格?

Guru**** 2958890 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630176/tusb2e221-how-to-test-the-eusb2-interface-electrical-spec-between-host-to-tusb2e221

器件型号: TUSB2E221
Thread 中讨论的其他器件: Tiger

您好、

我的客户询问是否应检查 eUSB2 主机和 TUSB2E221 之间 eUSB 接口的电气规格?

我在 TUSB2E221 数据表中找不到电气规格或时序。

有任何 eUSB2 CTS 吗? 我找到了“ USB 修订版 2.0 规范的嵌入式 USB2 (eUSB2) 物理层补充“文档、但不确定终端设备开发是否应检查该规范、还是仅 eUSB2 主机应检查该规范以进行电气测试?

 

如果有、请告知 TI 如何验证 TUSB2E221 中的 eUSB2 规范?

或者全部来自主机、因此、TUSB2E221 不会接受此验证、仅验证 USB2 TX 合规性?

 

谢谢、此致、

Tiger

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    eUSB2 信号合规性测试在大多数情况下仍使用 USB2 测试规格。 典型的测试设置是 eUSB2 PHY 通过中继器将测试数据包发送到 USB2 连接器、然后捕获连接器处的波形、从而使用 USBET 工具进行测试。

    是否有任何 eUSB2 CTS? 我找到了“ USB 修订版 2.0 规范的嵌入式 USB2 (eUSB2) 物理层补充“文档、但不确定终端设备开发是否应检查它、还是仅 eUSB2 主机应检查此规范以进行电气测试?

    此 eUSB2 规范在第 7.1.5.2 节中针对本机模式测试采用了一些眼图模板、但如果不用于本机模式应用、则 USB2 测试规范仍然适用。 USBET 工具已更新、以在考虑 eUSB2 的情况下执行眼图测试、因此它应该能够支持该功能。

    否则、合规性测试应与 USB2 合规性测试大致相同。

    谢谢、

    Ryan