This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:技术支持 TI CAN 收发器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628391/tcan1043a-q1-tech-support-ti-can-transceivers

器件型号: TCAN1043A-Q1

您好团队:

 

我们目前正在汽车设计中使用 TI CAN 收发器、因此需要澄清与以下器件相关的一些技术要点:

  1. TCAN1043ADMTRQ1
  2. TCAN1057ADRBRQ1

 

1、ISO 认证证书

根据 TI 产品页面和数据表、TCAN1043A‑Q1 和 TCAN1057A‑Q1 都符合 ISO 11898‑2:2016‑高速 CAN 物理层要求。
我们恳请您申请官方 ISO 认证证书(或获取证书的流程)

 

 

2. RXD 线路上的串联电阻–TCAN1043A‑Q1

TCAN1043A‑Q1 数据表和应用指南建议可以在 RXD 线路中安装串联电阻器。 我们使用了 1K、希望确认这是可以接受的

 

3. RXD 串联电阻器对 TCAN1057A‑Q1 的适用性

TCAN1057A‑Q1 数据表未明确建议在 RXD 引脚上使用串联电阻器。
我们需要澄清 TCAN1043A‑Q1 中使用的同一 RXD 串联电阻是否
也可用于 TCAN1057A‑Q1。 我们使用了 1K、希望确认这是可以接受的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravinth:

    1.很遗憾、TI 不会颁发此类 ISO 证书、建议从 ISO 的官方网站购买、并可以找到我们所有可用的 地震报告 (仅限内部资源,可能会联系您当地的 TI FAE/销售团队以帮助获取)。

    2.根据客户观察到的 RC 延迟/上升时间,如果系统为 1 k ,则无需担心。 我们通常建议使用 10 至 33 欧姆、并根据需要进行调整。

    3.同样的 2,谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你