This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:数据速率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1426, THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628112/thvd1406-data-rate

器件型号: THVD1406
主题中讨论的其他器件: THVD1426

尊敬的团队:

该器件是否可以支持 9.6ksps~250kSPS 应用? 考虑低于规格。 提前感谢。

image.png

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我想查阅该文档、其中展示了较低数据速率下的 THDV1426 收发器、并提供了很好的建议: https://www.ti.com/lit/an/slla574/slla574.pdf 

    从技术上讲、 THVD1405 可能会在 9.6kbps 下出现问题、因为 RS RS-485 总线将长时间处于主导地位、以便自动方向控制功能开始发挥作用。 但是、该收发器可以支持 250,000Kbps、没关系。 如果它们添加失效防护电阻器(B 上的上拉/下拉电阻器)、则可能允许它们以较低的数据速率进行通信。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的详细答复。

    我还有一个简短的问题:如果 9.6kbps 可能会有些问题需要失效防护电阻器、通常可以支持的最低速率是多少? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我们没有为此设备指定最低数据速率。 但是、我建议使用显性时间短于 8us(这是典型的自动方向时间)的数据速率。 如果按照应用手册建议的那样向总线添加失效防护电阻器、则可能会使用 125,000kbps。

    此致、

    Ethan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我是否可以理解 9.6kbps 也可以使用具有失效防护电阻器解决方案的此器件?  

    如果没有、哪款器件更适合此类 10~30kbps 应用并具有自动开关功能? 提前感谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    在 9.6Kbps 下、甚至失效防护电阻器也可能无法正常工作。 但是、如果客户绝望、他们可以自行测试。  

    目前、我们只有 2 个具有自动方向控制功能的收发器:THVD1406 和 THVD1426。 所以没有其他选择。 RS 485 的数据速率为 9.6Kbps、最低标准速度为~125Kbps。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您是对的、这是由于客户从 TTL 转换而导致的。

    BRS、

    Francis