This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:原理图审阅 — THVD1452DGSR

Guru**** 2918100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629203/thvd1452-schematic-review---thvd1452dgsr

器件型号: THVD1452

您好、

附件是 THVD1452 的原理图。

请帮助查看 RS485 全双工收发器 THVD1452 的原理图。 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    无需在 RS RS-485 总线引脚上添加上拉和下拉电阻器。 THVD1452 在内部提供这些引脚。  

    我建议在 DE 引脚上连接一个下拉电阻器、而不是上拉。 在系统通电/断电期间、您不希望意外传输到总线。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。 由于我们计划使用器件“SN65HVD73DGS/SN65HVD76DGS"作为“作为替代器件、我们是否可以为替代器件使用相同的配置((RS RS-485 总线引脚上没有上拉和下拉电阻器)?  

    我们为传输侧和接收器侧添加了 120E 终端电阻器。 这很好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    这些收发器还具有内部偏置功能。 因此它们不需要外部上拉/下拉。 但是、如果您打算在不带这些电阻的情况下使用其他收发器、则可以将其保持组装状态。

    是的、需要使用 2 个端接点、使得总线总阻抗为 60 欧姆(120+120 并联)。 您的配置正确。

    此致、

    Ethan