This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431:RS 422 功能

Guru**** 2993630 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629819/thvd4431-rs-422-function

器件型号: THVD4431

您好团队:

能否请您澄清一下我们如何验证 RS‑422 中使用模式控制的功能 THVD4431 ? 数据表目前仅提供了 RS‑232 和 RS‑485 的详细信息。 我们希望执行 RS‑422 验证、因此请指导我们执行适当的测试程序。

此致、
Sujan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujun:

    这看起来像是 4411 上一个问题的重复:关于  THVD4411:THVD4411:RS 422 函数 

    实际上是将器件设置为全双工 RS485。 在 RS422 中、您通常使用 100 欧姆电阻器来端接接收器(可能因电缆而异)。

    - Bobby