This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:THVD4411:RS 422 函数

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629826/thvd4411-thvd4411-rs-422-function

器件型号: THVD4411

您好团队:

能否请您澄清一下我们如何验证 RS‑422 中使用模式控制的功能 THVD4411 ? 数据表目前仅提供了 RS‑232 和 RS‑485 的详细信息。 我们希望执行 RS‑422 验证、因此请指导我们执行适当的测试程序。

此致、
Sujan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujan、

    RS422 基本上只是全双工 RS485。 (它在数据表中看起来像 7-2)。

    刚刚设置 Mode1=Mode0=高电平

    - Bobby