This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:使用 TS3DDR3812 和 DP83869 的两端口以太网连接

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR3812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630017/am2434-two-ported-ethernet-interfacing-using-ts3ddr3812-and-dp83869-s

器件型号: AM2434
Thread 中讨论的其他器件: TS3DDR3812、 DP83869

早上好

我目前正在研究使用 AM243x(ALX 封装)、TS3DDR3812 多路复用器和一对 DP83869 到以太网 PHY 层元件的设计。  我们计划使用两个以太网端口、因此 RGMII1/2 以及 CPSW...等开始使用。   

  1. MDC 和 MDIO 的信号是直接连接在两个 DP83869 之间、还是必须通过 MOSFET 切换器从 AM243x 引脚分别连接到每个 DP83869?  一个应用手册说了一种方式、另一种说了另一种方式。  还是此开关位于 SoC 内部?
  2. 软件团队目前正在使用 LP-AM243x LaunchPad 评估板。  他们希望将以太网连接到我们设计中与评估板相同的 AM243x 端口。  我在 LaunchPad 手册中找到了 TS3DDR3812 多路复用器的接口。  但是、在第 36 页(图 4-10)中、它向多路复用器显示 RGMII1/2...ETC 信号、然后它引用项目 11 和 12(连接到 SoC)。  我找不到这些引用、无法根据他们在评估板上使用的内容验证我与 SoC 的连接。  请提供帮助。
  3. 此外、还有一个问题:TI 是否有办法通过 CDCLC1310 晶体多路复用器为 SoC 和两个 DP83869 使用一个外部晶体、或者是否会导致时序问题?

感谢你能抽出时间。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以太网管理接口(信号 MDC 和 MDIO)多年前被 IEEE 定义为多点总线。 它允许 通过一个接口管理多个以太网 PHY。  因此、   AM243x LaunchPadTm 开发套件中的多点连接是有效的连接拓扑。 您在哪里找到了说明应在器件之间切换这些信号的应用手册?

    AM243x 有两个接口。 一个与 PRU_ICSSG 关联、另一个与 CPSW 关联。  AM243x LaunchPad 使用与 CPSW(引脚 W1 和 V2)关联的协议、如原理图第 12 页中所示。  AM243x LaunchPad 原理图有误、其中 MDC 和 MDIO 信号以及 AM243x 引脚 W1 和 V2 具有错误的信号功能名称。 它们不应具有“PRG1_"前“前缀。 与 PRU_ICSSG(引脚 D2 和 E4)关联的接口显示在原理图的第 11 页上、 用于 GPIO 信号功能。

    TS3DDR3812 多路复用器仅在 AM243x LaunchPad 上使用、以允许 将与 RGMII1 关联的以太网 PHY (U19) 连接到 PRU_ICSSG 或 CPSW。  与 RGMII2 关联的以太网 PHY (U7) 不需要多路复用器、因为来自 PRU_ICSSG 和 CPSW 的 RGMII2 信号共享相同的 AM243x 引脚。 RGMII1 信号不是这种情况、因此需要使用多路复用器来选择与 PRU_ICSSG RGMII1 信号或 CPSW RGMII1 信号的连接。 我不希望您的系统需要多路复用器。 您只需根据您的预期用例将以太网 PHY 连接到相应的 AM243x 引脚。

     将单个晶体连接到 CDCLC1310 并让其驱动所有三个器件时 、一个潜在问题是 IO 电压兼容性。 AM243x 器件仅允许为其基准时钟输入使用 1.8V 信号、并且以太网 PHY 在 3.3V 下运行。 您需要检查以太网 PHY 在 3.3V 下运行时是否能够使用 1.8V 基准时钟。

    此致、
    Paul