This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA9637A:生活视角

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629743/ua9637a-life-perspective

部件号: UA9637A

您好、

我想知道是否不久计划为 UA9637ACDR 代码提供任何 PCN。 我们的技术部门希望将其纳入一个新的项目中、看看代码是否会很快成为 OBS。

此致

Claudia spiccia.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claudia:

    在技术上、我无法保证如果您打算解决此问题、商用设备将不会停产。

    我可以说、这款器件于 2024 年采用了最新工艺技术(12 英寸晶圆)。 通常、这些工艺节点技术的使用寿命超过 10 年、需要进行新的更新。  

    我们确实发布了 PCN、用于这种从旧工艺过渡到新工艺。

    如果您搜索器件型号、请转至器件文档页面中的 PCN 部分、DigiKey 和 Mouser 通常会在他们的网站上找到这款器件。  https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5788/PCN20240116006.1.pdf

    - Bobby