This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:不同的日期代码会产生不同的输出

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629642/am26c31-different-date-code-produce-different-outputs

器件型号: AM26C31

bd7edc44f524b2341d21f27ae8985b6.png

 2021 年直流电压的输出电压为 3.8V、2025 年直流电压为 4.8V。

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dovey:

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    预期的性能差异。 数据表仅指定了最小值和典型值。 这两种器件的性能都优于:

    现在出现差异的原因是、在 2024 年、该器件更改了晶圆制造厂、这需要对芯片进行修订。 因此、新工艺提高了输出性能。 您可以在此处看到 PCN 更改:

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/6146/PCN20240328001.1.pdf

    此致、

    Ethan