This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-S-EVM:DP83867ERGZ-S-EVM:对于 USB2MDIO、通过 MSP430 Launchpad 更改为 100M 永久模式

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630967/dp83867ergz-s-evm-dp83867ergz-s-evm-change-to-100m-permanent-with-msp430-launchpad-for-usb2mdio

器件型号: DP83867ERGZ-S-EVM

我运行了该工具、可以访问寄存器。 但是、更改不会保存、重新启动后、电路板始终以默认 1000Base-模式 再次启动。

如何永久存储配置?
具体来说、寄存器 0000 中的值–我将其从 0x1140 更改为 0x2100、但该值不会持续存在。

另外、应该如何使用定义硬件模式的配置 (strap) 跳线?
它们是应该保留在原位、还是在软件寄存器修改后需要更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     以下跳线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    此 PHY 上的寄存器是易失性存储器、在下电上电期间不会保存。 断电后、所有寄存器更改都将复位。

    通过搭接跳线、可在上电时配置 PHY 上的基本设置、从而无需进行寄存器配置。 您无需更改 strap 配置设置、因为 EVM 附带 SGMII 转铜缆的默认设置。 如果要更改 strap 配置设置、请遵循 DP83867 数据表中的第 7.5 节:

    寄存器配置和自举配置是配置 PHY 的两种独立方法、两者都不依赖另一种方法。 搭接配置将在 PHY 上电时进行、因此搭接设置将决定 PHY 的默认设置、以及某些配置寄存器中的默认值。 然后、可以根据需要修改寄存器以更改 PHY 的行为。

    此致、

    Shane